欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

清洁小脚轮

  • 2020.03.21 20:02:19
  • 米思米
  • 2332

   保持无尘室清洁度正常化的3项原则。

■ 清洁环境合理化的3项原则
(1)不带入污染物。

(2)不产生污染物。 
(3)不堆积污染物。

(1)小脚轮滚动行驶的无尘室地面的状态


・无尘室内,虽然根据清洁度的水平使用过滤后的清洁空气进行内部空气置换,但是地面上会附着无法通过气流废弃的各种污染物。

・因此,应该采用能够有效处理地面上污染物的无尘室构造(钢格板地面),以及通过清扫作业清除污染物。                                                                                                                      

(2)无尘室用小脚轮应该具备的性能

无尘室用小脚轮也应该具备可以实现“清洁环境合理化的3项原则”的性能。

清洁小脚轮


   a)为了实现不带入污染物的性能

轮胎采用防静电性能优良的尿烷材料,以免通过小脚轮的轮胎将地面上堆积的污染物带入其它无尘室。

   b)为了实现不产生污染物的性能

清洁小脚轮具备下述性能。

(1)采用不会生锈的SUS材料
(2)采用低生尘性的清洁润滑脂
(3)通过采用低硬度尿烷(Okutoron)减小行驶磨损
(4)避免碳污染

清洁小脚轮

   c)为了实现不堆积污染物的性能

采用便于清扫的简单构造,以及润滑脂类封入轴承部的构造。

(3)应用事例

适合于当作下述所示的在无尘室内使用的设备和备品类的小脚轮。

*

在无尘室内使用并且频繁变更布局的设备和器材类的脚轮(应对多机种化用等)

*

在同上的多工序中使用的专用小型手推车(用于气瓶、药液等辅材的搬运等)

*

在同上中使用的搬运维修器材的小型手推车


清洁小脚轮 

   下次,将介绍新产品“管道滚筒”。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities